This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5116万:频率同步两个IC

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095564/lm25116-frequency-syncing-two-ics

部件号:LM2.5116万
主题中讨论的其它部件:LM5143-Q1

您好,

我们的设计使用2个LM2.5116万MH/NOBP IC,通过单个标称24V电池源生成两个不同的电压轨(5V和12V)。

我知道有一个同步针脚,它允许我将外部时钟馈入每个芯片。 我想在两个芯片之间同步切换频率,但是否有办法在不使用外部时钟的情况下实现同步? 是否允许我使用一个设置电阻器同步它们? 我目前将它们设置为不同的频率,每个IC都有自己的RT电阻器。 将它们设置为具有相同RT值会产生可听见的噪音。  

期待收到回复! 谢谢!