This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5303万J:如何确定RICHG (恒定电流)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094608/bq25303j-how-to-determine-richg-at-a-constant-current

部件号:BQ2.5303万J

请告诉我如何确定用于确定充电电流的参数KICHG或用于确定充电电流的参数RICHG。

我参考了数据表第12页上的图8-5和8-6,但我无法确定应该施加多少电阻才能获得预期的充电电流。

请说明如何使用公式计算KICHG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅BQ2.5303万J数据表第23页10.2 部分。RICHG .................2充电电流设置,可使用1.2 = KICHG / ICHG计算R。 充电电流ICHG可从设计规格中得知。 图8-5可用于查找给定ICHG的KICHG。

    此致,

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想将ICHG设置为700mA,但无法从图8-5中准确读取700mA时的KICHG值。

    因此,我想知道,当你想使ICHG成为一个特定电流时,是否有一个计算KICHG的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于ICHG=700mA,K=4.025万 AOhm应为近似值。 因为垂直轴的比例非常细。 +-40A欧姆的偏差只会产生大约+- 0.1 % 错误。 电阻器的选择可能会主导整体精度。   

    此致,

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以理解以下内容?

    使用图8-5中设置的当前值读取KICHG。 此时,要读取的值是近似值,但读取错误(约±40 Aohm)是代表值的0.1 %。 因此,不存在问题,因为所选电阻导致的误差会成为主导因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您的理解是正确的。

    此致,

    Eric