This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:正常,放松和睡眠模式的合理电流设置

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095375/bq28z610-r1-reasonable-current-setting-for-normal-relax-and-sleep-mode

部件号:BQ28Z610-R1

您好,

我对正常,放松和睡眠模式的当前设置有疑问。

我的电池系统具有以下功耗:

充电:
-最大电流:1000 mA
-充电结束:100 mA

放电:
-系统电源关闭:0 mA (仅限电池/燃油表泄漏电流)
-系统空闲:~50 mA
系统正常运行:70-120 mA
系统最大负载:200 mA

我使用其中两种电池:INR1.865万-29E (eu.nkon.nl/.../29E.pdf)。

现在我的问题是:我应该在哪里设置正常,放松和睡眠模式的当前限值?

我认为特别是释放模式对于容量估计的准确性非常重要,因此我想尽可能合理地设置此模式的当前参数。

此致
Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andre:

    您可以在TRM:6.3 电量监测计模式中看到不同的模式示例

    我可能会建议在50mA时保持有源放电模式,因为与您的最大负载相比,这是一个相当高的空闲电流。 因此,请将退出电流设置为小于50mA,并将DSG电流阈值设置为略高(例如退出电流~ 10mA,DSG电流阈值~ 30mA)。

    如果您想在系统关闭状态下使用睡眠模式以节省电量,则由您决定。 您可以相应地设置睡眠电流。

    此致,

    Wyatt Keller