This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:平行测量多个细胞

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095105/bq35100-gauging-multiple-cells-in-parallel

部件号:BQ3.51万

在并行连接多个锂离子氯化物电池(例如,Vitzrocel sb-D02)时,如何使用量表来确定多个锂离子氯化物电池(vitzrocel sb-d02)的剩余可用寿命 4或8芯)? 我想跟踪总可用容量,但快速参考材料建议我只能监控单个单元。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将BQ3.51万用于在EOS模式下使用LTC电池的并行电池配置。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Wyatt,但是知道服务结束是非常有用的。 我只是想检查是否有其他方法来获得指标,该指标告诉我随着时间的推移消耗了多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果不计算设备的整个使用寿命,您将无法获得该信息,这将需要设备的高电流消耗(在累加器模式下)。

    LTC电池OCV曲线太平,无法估计SOH,并且其电阻在接近EOS之前不会开始增加。

    此致,

    Wyatt Keller