This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.426万-Q1:引脚到引脚,且大于输出3A解决方案

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095429/tps54260-q1-pin-to-pin-and-greater-than-iout-3a-solution

部件号:TPS5.426万-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS5.456万-Q1TPS5.436万-Q1

您好,先生,

我的客户正在寻找 TPS5.426万-Q1的引脚对引脚器件,并且需要比Iout 3A解决方案更强大的解决方案。

如果您有任何建议,请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可以选择TPS5.436万-Q1或TPS5.456万-Q1