This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.405万:输出电压下降,负载为0.5A

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095336/lmr14050-vout-is-dropped-with-0-5a-load

部件号:LMR1.405万

各位专家,您好!

我的客户正在使用以下示意图进行评估。

VIN :22V直流

输出电压:5V直流

Iout:5A

随着电负载从0A开始增加,电压输出开始随着0.5A或更大负载而下降。 在0.56A负载下,输出电压变为13.4V。 VIN在这种情况下保持22V。

根本原因是什么?

此致,

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧晓明:

    您能否要求附加SW波形 ,或者客户可以尝试移除C49以查看任何帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的回复。 即使在移除C49后,也不会发生变化。 下面是SW引脚波形。

    从左到右在下图中,负载电流为100mA/15V,0.5A/14.5V,0.56A/13.2V。  

      

    波形看起来很奇怪。 你怎么看?

    此致,

    Hisao Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萧晓明:

    22V应该是显示电压的直流电源,我认为PIN上的实际电压低于15V,请让客户测试PIN电压, 我认为是输入源和LMR1.405万的VIN针之间的阻抗过大的问题