This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR7.0503万:规格

Guru**** 2383970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095278/lmr70503-specs

部件号:LMR7.0503万

您好,

有人能帮我填写此表吗:

MPN MFR 功能/拓扑 最大 输出电流 输出输入类型 输出极性 输出电压
LMR7.0503万TMX/NOPB TI 二十 二十 二十 二十

请从以下参数值中选择:-

1)功能/拓扑:-

降压,升压或升压/降压

 

2)输出输入类型:-

•可调:可在电压范围内调节。

•可调/固定:可在电压范围内调节,或可提供一个或多个固定输出。

•固定:一个或多个固定电压

•可选:可设置为几个固定电压之一的输出。

 

3)输出极性:-

积极

负极

正/负

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Walton:

    请查看下面的信息,如果您需要其他信息,请告诉我

    MPN MFR 功能/拓扑 最大 输出电流 输出输入类型 输出极性 输出电压
    LMR7.0503万TMX/NOPB TI 降压-升压 取决于输入和输出。对于电气,使用峰值电流限制进行计算 可调 负极 -0.9V至-5.5V

    此致

    TAO