This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万D:插入/拔出USB-C时充电器的SYS,VIN,BAT针脚上出现电压峰值

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089300/bq25898d-voltage-spikes-on-the-sys-vin-bat-pins-of-the-charger-when-plug-in-out-usb-c

部件号:BQ2.5898万D

大家好,

在进行测试时,工程师发现:

插入USB-C:充电器设备的SYS,VIN,BAT针脚上存在电压峰值。 电压峰值可达8V (在连接到引脚的电容器处测量);

插入USB-C:  电压峰值小于5V;

电压峰值超过此引脚上连接的电容器的速率电压。 能否帮助我分析造成这种情况的原因以及它会给系统带来哪些风险?  

谢谢,此致,

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,问候!  

    在BAT和Sys引脚处,设备的电压不应大于6V。 您能否让客户提供有关正在进行的测试的一些附加信息?  

    所使用的USC-C输入源的额定电压和电流是多少? 第一种情况下有8V峰值,第二种情况下没有此类峰值,测试之间有何区别? 出现电压峰值时是否观察到任何故障?  

    最后,您还可以让客户捕获插入USC-C时Vbus,Sys,BAT引脚的行为波形。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件采取了进一步行动。 认为此线程已闭合。  

    此致,

    Garrett