This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:两个LM5045同步,不带微控制器

Guru**** 2385620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, SN74AHC1G86-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094033/lm5045-synchronization-of-two-lm5045-without-microcontroller

部件号:LM5045
主题中讨论的其它部件: SN74AHC1G86-Q1

大家好,

在另一个E2E线程中,客户  使用外部振荡器和比较器同步了两个LM5045。 我们的客户希望在  没有微控制器的情况下同步两个LM5045。 我们的客户认为,

我们在设计中使用了两个LM5045,以实现更大的供电可能性。 我们希望在不使用微控制器的情况下同步IC。 这怎么可能? 我们尝试通过100pF电容器将一个控制器的Rt引脚连接到另一个控制器。 一个控制器以250kHz运行,另一个控制器以150kHz运行。 我们希望在没有任何微控制器的情况下将它们同步到250 kHz。

此解决方案是否可行,或者使用外部振荡器是微处理器之外的唯一解决方案?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danillo,

    同步引脚的数据表说明让人相信,无需微控制器即可完成此操作。

    1)它们的"随动件"上必须有一个RT电阻器,该电阻器可设置略低于250 kHz的频率。  也许尝试200 kHz?

    2)使用100 pF电容器将"主"频率连接到"随动件"中。  他们做到了。

    3)外部时钟必须在 从低到高转换时将"随动件" RT引脚提升在3.5V和5.0V之间。 他们应该用范围来衡量这一点。

    4)同步脉冲宽度必须介于15ns和200ns之间。 他们应该用范围来衡量这一点。

    5)通过将适当的电阻器从VCC连接到CS引脚,在"推杆"上添加斜率补偿。  此外,通过接地来禁用斜率引脚。

    因此,主要问题是: "主"的RT引脚波形是什么样子?  它本身是否能满足要求3和4?  我在 数据表中没有找到RT引脚的典型波形。

    如果"主"RT电压为方波,则 可能满足要求3和4。  如果RT电压是 锯齿波,则可能需要添加几个晶体管来缓冲它并生成方波(即使用 REF针 设置最大值)。

    最后,如果RT电压为直流,则需要从"主"生成方波,并将其与"随动件"耦合。  它们的"主",电压模式或电流模式是什么配置?

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您对我们客户的询问的回答。  他还有以下进一步的询问:

    您好,我们的主控制器是电流控制系统(我们在直流线路上使用电流感应变压器)。 我们按照建议进行了测量。 但是,主控制器的Rt波形不是方波或锯齿波,而是约2V的直流电压。 当控制器处于活动状态并发出PWM信号时,它保持2V。

    另一方面,可以使用SR1和SR2波形为通过100pF电容器的随动件的RT引脚创建时钟。 我们的系统在两个支脚的全负载循环(约48 %)下运行,因为我们在应用中不使用补偿销。 SR1和SR2引脚使用5V参考电压。 可能可以通过ORING来使用这些信号。 但是,占空比将为高200ns。

    另一个问题是:我们为两个不同的全桥系统使用两个控制器,它们应该以相同的频率运行。 我们对两者应用相同的Vcc电压,是否应该对两者使用两个单独的Vcc电压?

    Vcc电压为12伏,我们使用此外部电压为两个控制器(主控制器和随动件)供电。 主要问题是,我们应该为主控制器和随动IC应用两种不同的Vcc电压。还是一个12伏电源足够多个控制器使用? 我们不使用栅极变压器来切换MOSFET。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    使用SR1或SR2输出是一个良好的开端。  但是,我希望将占空比限制为远低于200ns的值(请参阅同步要求#4,脉冲宽度必须为15ns到200ns)。  如果您想要主/随动配置,您可以使用单个XOR门和RC网络来生成由RC时间常数控制的单脉冲(即 50ns到75ns)。  请参阅下面的示例电路。  XOR门将在SR1 (或SR2)的上升和下降边缘提供脉冲。  TI提供具有施密特输入的单路5引脚XOR门,非常适合SN74AHC1G86-Q1。   

    另一种方法是将外部时钟电路(555计时器)和AC将输出连接到LM5045。

    至于VCC电压,我认为这取决于您的应用。  单个VCC电压简单/便宜,但如果单个VCC丢失,您将丢失两个稳压器。  这是否可以接受?  让一个监管机构和另一个监管机构继续运行(即两个独立的VCC)是否有好处?

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们的客户认为,

    您好,非常感谢您提供的信息。 我将设计一个计时器电路并将其连接到两个控制器。 当我们从外部应用时钟脉冲时,我是否仍然可以使用电流控制方法。 我们是否还应将斜率引脚接地并添加电阻器(例如 对于两个控制器,从Vcc (外部12V)到CS? 然后两个控制器都将是跟随者。 对于CS引脚,我们在直流线路上使用一个电流互感器,其二极管电桥位于CT的次级侧,并通过RC电路将其连接到CS引脚。

    关于两个控制器的一个Vcc电压的问题实际上是关于以下方面:由于有两个全桥转换器,我们使用相同的直流电源和相同的外部12V Vcc。 如果我们可以同步这些控制器,那么如果我们对两个转换器使用相同的Vcc,那么转换器的操作是否会有问题? 这是根据MOSFET的高侧切换而得出的,它使用12V至BST二极管。 或者BST二极管将保护12V Vcc?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    您仍然可以使用当前控制方法进行外部同步。  我将按照数据表中的建议设置具有外部同步的LM5045 (见下文)。  我不清楚您的电流互感器和二极管电桥是如何连接或连接在何处。

    对于每个LM5045,VCC上应有局部陶瓷旁通电容。  来自VCC的高频电流应由本地旁路电容器供电。  对于LM5045s,我看不到单个VCC有任何问题。

    此致,

    Eric