This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:5V至12V设计困难

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094702/lm2623-5v-to-12v-design-difficulties

部件号:LM2623
在“线程:LM2735”中讨论的其他部件

您好,TI

我在使用LM2623A从5V (USB)升至12V (输出电流高达500mA)时遇到问题。

我遇到的问题是:

1)输入电流纹波较大,导致5V输入上的电压纹波较大。 根据设计/电流负载,在80-100kHz时波纹大约为500mV峰值。  

我相信这是门控振荡器设计造成的。 如何将这种纹波最小化?

2)高电流时双开关/脉冲

无论我选择R4和C5的值是什么,在较高的电流下,我会获得双切换,有时会获得三切换,FET的打开和关闭速度非常快。  

3)早期限流  

我认为与2)相关。根据R4和C5的不同,情况也不同

4)选择正确的R4和C5值时遇到问题

如果降低C5,则无法获得所需的输出电流。 如果我升高它,则我会得到更多的双/三切换。 R4也是如此。 我尝试过许多变体,4.7pF和180k似乎效果最佳。  

5)效率低

我的效率大约为75 80 % ,因此设备和PCB变得非常热。 我相信这与高电流时的双开关有关。  

这是我的示意图:

感谢您提供的任何帮助。  

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您是否可以将PCB布局转发到此处以供查看? 您是否可以采用SW, Vbat, Vout,IL的波形,您在1)2)4). 谢谢。

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,  

    感谢您的回复。  

    左下角有一个较大的270uF低ESR电容,但原理图上没有。 我也理解FB电阻器的位置不理想。  

    我已将输出电压(在低电流下测试)设置为12.00V。 因此,当我应用24欧姆负载时,它应该允许我输出500mA。

    这是当我向VBATT应用24欧姆负载时的切换波形。 在这里您可以看到双切换。  

    在这种情况下:

    VBUS = 4.71伏

    iBus (电流)= 1.354A

    VBATT = 10.45V

    IBATT (电流输出)= 0.485 (24欧姆电阻为435mA,印刷电路板上的其他电路为50mA)

    效率%= 79.5 %

    VBUS和VBATT在这种情况下都很稳定,所以我没有包括波形。  

    那么这里到底发生了什么呢? 显然,我想目前的限制是某种程度的。  

    -----------------------

    这个故事的内容更多,因为此电路 是 CC/CV蓄电池充电器的一部分,因此存在外部电流限制电路。 但是,在上述状态下,此CC电路已完全关闭。  

    我需要2k才能开始工作。  之后,我将 放弃使用此IC,改用LM2735。 我知道使用简单的PWM控制器时所处的位置...

    感谢你的帮助。  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的详细回复。 如您所述,FB电阻器的布局应与FB引脚闭合。

    以下是我的一些建议,您可以尝试:  

    1.如数据表所述,错误的C3值可能会导致双脉冲,从而导致输出电压不稳定。 不稳定的输出电压也会导致输入电压不稳定,并进一步影响切换频率。 也可能触发电流限制。 请检查未触发峰值电流限制的IL波形。

    2.您可以尝试增加R4,这样切换频率可以更小,热性能可以更好。

    3.如果C78影响回路稳定性,请尝试将其卸下。

    此致,

    布莱斯