This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超电容汽车充电器设备?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095340/automotive-charger-device-for-supercap

主题中讨论的其他部件:BQ2.573万BQ2.464万BQ2.5173万

团队成员,您好!

您是否可以在黑盒应用中引入用于为超级电容充电的AEC-Q100充电器设备?

充电电压约为3V~5V。 拆下VIN时,超电容应向升压IC供电。

谢谢!

李三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    TI没有汽车质量超级电容充电器。  以下是非自动选项:

    BQ2.573万 -具有外部FET的I2C控制开关充电控制器,用于大容量超大容量

    bq2.464万 -具有外部FET的独立(电阻器集)开关充电控制器  

    BQ2.5173万 - 800mA线性充电器

    此致,

    Jeff