This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3841万:自动模式操作的参考设计

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088383/tps23841-reference-design-for-auto-mode-operation

部件号:TPS2.3841万
主题中讨论的其他部件: TPS2.3861万TPS2.3882万

使用 TPS2.3841万。 设备将处于自动模式,因此不会使用PMM操作。

是否有显示基本设置的简化示意图?

将不使用交流断开功能,您是否可以建议如何连接 TPS2.3841万。  

空间不是一个昂贵的东西,因为它追求的是一种简约的设计。  

我只能找到实施PMM的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉克

    TPS2.3841万是旧代产品,我们有更新的器件TPS2.3861万或TPS2.3882万B1可以执行自主模式。 硬件将更简单,成本更低。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2.3861万和TPS2.3882万均不可用。 只需要使用2.3841万进行设计,因为它可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获得不使用交流电源断开的设计的答案。目标是使用最小化空间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉克

    您可以参考 EVM用户指南中的EVM原理图 ,但EVM具有EOL。 由于此零件非常旧,而且我们团队中没有专家来回答问题,因此我们不建议将此零件用于新设计。  谢谢。

    此致,

    便士