This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:BQ3.411万

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095436/bq34110evm-796-bq34110

主题中讨论的其他部件:BQ3.411万GPCCEDV

我们将 Genesis铅酸电池用于BQ3.411万的其中一个应用。  请您提供ChemID和Golden Image。

电池类型:Genesis铅酸电池NP12-12T (12V - 12.0AH)

参考: 布局1 (enersys.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池部件号: 151LX98WX95H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sateesh,

    使用GPCCEDV工具获得正确的化学相关设置。bq3.411万是CEDV仪表。