This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:输出汇电流时,为什么输出电压会改变

Guru**** 2600715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094107/lm4140-why-output-voltage-will-change-when-output-sink-current

部件号:LM4140

TI工程师,您好!

最近,我解决了LM4140(1.024V)的一个问题,事实证明,当 输出汇电流时,输出电压会发生变化。

我对这种现象很好奇,所以 为什么输出电压会在输出汇电流时发生变化,你可以用图表来解释它吗?数据表中有一个图表显示如下,如果你不能用这个图表来解释清楚,你可以选择其他图表或其他方式。

感谢您的时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley  

    该图显示了不同型号的输出块的功能。例如,如果您吸入的电流超过7-8mA (通常),输出电压将急剧变化。  因此,建议将其操作在该限制以下,以获得良好的负载调节。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,当输出吸收电流时,会发生什么情况? 设备的某些部件是否存在导致输出电压问题的内部控制逻辑或不理想的工作条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利  

    输出接收器将按照图解执行。 它就是这样设计的。  

    此致

    Trailokya