This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:B2B双向交换机

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, INA302-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094301/lm7481-q1-b2b-bidirectional-switch

部件号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他部件: INA302-Q1

尊敬的团队:

我的客户对12伏BMS系统有特殊要求。 Q1的电源连接到12V锂离子电池,Q2的电源连接到系统负载。 当系统正常工作时,电流方向是从12V BAT到负载;当锂离子电池需要充电时,电流方向是从负载到12V BAT。 每个方向都需要包括极性反接保护,因此我们正在考虑使用两台LM7481-Q1将一台B2B交换机驱动在一起。 我们将使用 EN引脚 来控制方向, 每个方向只有一个LM7481-Q1工作。 我的问题如下:

1.以下架构是否可行?

2.方向切换时,设备需要多长时间才能切换?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    此架构将不可行。 这是因为当一台LM7.481万-Q1设备尝试将FET门拉高时,另一个控制器将尝试将门拉低。 由于控制器的汇电流>源电流,FET门将始终保持低电平。

    我知道您正在尝试相同的电源路径来为FET充电和放电。 让我思考并告诉您任何明智的方法来实现这一目标。 同时,您能否告诉我 此应用程序是否需要其他功能,除了,

    • 蓄电池输入极性反接
    • 负载,电源路径开/关控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    感谢您的回复!

    它们还需要过电流保护功能。

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sherry:

    您需要有单独的电源路径(FET +控制器)来为电池和 蓄电池供电负载充电。 通过  使用 INA302-Q1 +电流感应电阻器,LM7481-Q1可实现过电流保护,如下所示。  

    有关更多信息,请参阅 六个具有强大的反向蓄电池保护的系统架构,使用理想的二极管控制器 应用说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    不同的路径意味着低于体系结构,对吗?

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    是的,正确。 请通过电子邮件联系我,我可以分享与 此要求相关的更多信息。