主题中讨论的其他部件: INA302-Q1
尊敬的团队:
我的客户对12伏BMS系统有特殊要求。 Q1的电源连接到12V锂离子电池,Q2的电源连接到系统负载。 当系统正常工作时,电流方向是从12V BAT到负载;当锂离子电池需要充电时,电流方向是从负载到12V BAT。 每个方向都需要包括极性反接保护,因此我们正在考虑使用两台LM7481-Q1将一台B2B交换机驱动在一起。 我们将使用 EN引脚 来控制方向, 每个方向只有一个LM7481-Q1工作。 我的问题如下:
1.以下架构是否可行?
2.方向切换时,设备需要多长时间才能切换?
此致,谢谢!
雪利酒