This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1003万:BQ5.1003万在充电后显示为FOD

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094460/bq51003-bq51003-presents-as-fod-after-charging

部件号:BQ5.1003万
主题中讨论的其他部件:BQ2.5101万


我看到您之前已经回答过类似的问题,尽管我会问您。

我们有一个BQ5.1003万 (带定制PCB接收线圈)和一个下游BQ2.5101万为电池充电。  

电池充电后,BQ5.1003万接收器将关闭并停止充电。 然后,无线Qi发射器将可穿戴设备视为异物并出现故障。

如果设备从传输线圈上拆下,发射器上的FOD故障将被清除 ,充电可以重新开始。   

切换BQ5.1003万上的启用线路(EN1和EN2)无助于清除发射器上的FOD故障。  

BQ5.1003万设置为262.5mA最大电流,BQ2.5101万设置为37.5mA输出。  这种电流差异是否会成为问题,BQ2.5101万 ~7倍于B15.1003万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否发送电路示意图以供查看?

    5.1003万 charging"]电池充电后,BQ5.1003万接收器'关闭'并停止充电。

    充电完成后BQ5.1003万不会关闭(它是5V电源),必须通过外部电路命令关闭。 如何做到这一点?

    5.1003万 charging]如果将设备从传输线圈上卸下,发射器上的FOD故障将被清除 ,充电可以重新开始。  [/引述]

    这可能是TX在结束电源传输后重启时的功能,在某些TX中已看到此功能。  您是否仅使用其他TX进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图的快照。 我稍后会再作答。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的选择,但解决方案不好。

    您可以重新发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击它以打开更大的,分辨率更好的窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错。  为LS值约为27uH的线圈设置RX线圈调谐,听起来是否正确?

    FOD设置看起来不错(标准值),您如何确定TX设置了FOD故障?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于Rx线圈调谐,其LS设置为27uH。

    Tx将进入由红色LED指示的FOD故障。 可通过将杂散金属放置在TX线圈上进行复制。  
    我们已将此TX与其他设备一起使用,它不需要移除设备即可清除故障,也不会发生故障。 此外,对于其他TX,我们也会遇到类似的故障实例。

    Bq5.1003万 通常始终保持启用状态(EN1,EN2左侧内部下拉和下拉电阻器)。 在充满电后,TX会在不同的时间间隔间歇性出现故障;有时仅几小时,有时几天后出现故障。   

    当EN线被驱动为低电平(启用)时,这与我们不驱动它们并依靠下拉的情况相同。 TX工作一段时间,但大多数装置最终都出现故障。

    当EN线路被驱动为高电压(EN1=EN2=1,禁用)时,TX装置始终出现故障。


    在我们的情况下,将EN线路驱动为01 (EN1=0,EN2=1,表4)有什么好处?  为无线设置优先级并禁用自适应通信限制?   

    此外,TX '视野'(黄铜螺纹插件和印刷电路板环路天线)中还有一些额外的金属碎片,这些金属未被RX线圈的铁氧体背板完全屏蔽。  这些是否会导致TX上的FOD问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tx5.1003万 charging/4054506#4054506]Tx将5.1003万将出现405.4506万出现由405.4506万由红色LED指示的FOD故障。 可通过将杂散金属放置在TX线圈上进行复制。[/QUOT]

    FOD设置为Ros,R2,从矩形到FOD,这将在低输出电流时调整FOD设置。  值为20k,可将值降至16k。  R-FOD,R5也会在更高电流时调整FOD。 值为232欧姆,可增加到250欧姆。

    但在低电流下,FOD问题并不常见。  PCB或电池是否暴露在TX的交流电场中?  使用屏蔽材料可以添加到线圈和PCB/电池可以控制交流电场并减少FOD损耗。  其中一种是Wurth Electronics 35.4002万。

    对于5.1003万对于我们5.1003万我们的405.4506万的案例405.4506万案例,将EN线路驱动为01 (EN1=0, Table2?  为无线设置优先级并禁用自适应通信限制?   [/引述]

    这没有什么帮助。

    5.1003万 charging/4054506#4054506"]此外5.1003万此外,405.4506万,TX405.4506万TX‘视域’中还有额外的金属片(没有螺纹线圈和铜环线)。  这些是否会导致TX上的FOD问题?[/QUOT]

    是的,这可能是一个问题。  某种原因导致TX在交流电场中看到高损耗金属。  屏蔽可能会有帮助。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将R2 (Rect至FOD)降至16kR,将R5 FOD降至250R,TX仍出现FOD故障。   

    遗憾的是,我们此时可能无法进行屏蔽更改。

    还有什么其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一项测试--在短导联线上伸展线圈,使其与外壳分离。  然后只将线圈放在发射器上。  这将确认导致问题的区域,仅线圈应工作。  然后在线圈周围添加天线,硬件或其他金属,以确定是哪一个导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽我所能,但我们很难做到这一点。  许多零部件嵌套在一起。

    R_FOD的大小是否有限制?  例如,将其增加到1KR是否可能会损害BQ5.1003万?  是什么决定了它的正确值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是装置中的电源耗散。  它似乎在AC领域中的某种东西正在吸收大量的能量。  如果将R_FOD设置为高电压,设备可能会充电,但设备中的某些东西可能会过热,可能有危险。

    如果线圈未安装,请断开已安装的线圈和额外线圈中的导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 能够使用线圈和 不带黄铜螺纹插件或螺钉的装置。 通过此测试,TX尚未跳闸,但有时跳闸需要数天时间。  

    我还测试了以下内容:
    R5 (FOD)增加到500R,R1更改为800R。 TX仍将继续。
    R5 (FOD)增加到1KR,R1更改为300R。 TX仍将继续。   
    这些尝试是为了关闭Rx的FOD功能。   
    关于物体吸收能量,黄铜螺纹插件很可能会变热,但尚未发现它们变热。  此时将其从TX的视野中移除将会花费大量成本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用论坛的PM功能与您合作?

    我将与您联系。