主题中讨论的其他部件:BQ2.5101万,
Bill Jones
我看到您之前已经回答过类似的问题,尽管我会问您。
我们有一个BQ5.1003万 (带定制PCB接收线圈)和一个下游BQ2.5101万为电池充电。
电池充电后,BQ5.1003万接收器将关闭并停止充电。 然后,无线Qi发射器将可穿戴设备视为异物并出现故障。
如果设备从传输线圈上拆下,发射器上的FOD故障将被清除 ,充电可以重新开始。
切换BQ5.1003万上的启用线路(EN1和EN2)无助于清除发射器上的FOD故障。
BQ5.1003万设置为262.5mA最大电流,BQ2.5101万设置为37.5mA输出。 这种电流差异是否会成为问题,BQ2.5101万 ~7倍于B15.1003万?