请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5279万V 您好,
我的客户对TPS6.5279万V应用有一些疑问。
1.在不使用I2C控制的情况下,TPS5.6279万V是否可以正常地仅在H/W设置下工作?
2.如下所示,数据表的典型应用与EVM用户指南的原理图之间的COMP引脚连接指南存在差异。
两个参考指南之间有何区别?

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户对TPS6.5279万V应用有一些疑问。
1.在不使用I2C控制的情况下,TPS5.6279万V是否可以正常地仅在H/W设置下工作?
2.如下所示,数据表的典型应用与EVM用户指南的原理图之间的COMP引脚连接指南存在差异。
两个参考指南之间有何区别?

谢谢你。
JH
您好,JH:
感谢您向我们咨询。
(1) 如果不使用I2C, ADDR可能是浮动,高拉或低拉。 建议SDA,SCL引脚拉低或拉高,不浮动。 您也可以在此处找到相关的主题。 TPS6.5279万V:不使用TPS6.5279万V的I2C控制-电源管理论坛-电源管理- TI E2E支持论坛
(2)这是两种不同类型的补偿电路。 左侧显示的补偿电路是基本类型。 右图中的附加电容器(C261/C231)用于 从与输出电容器相关的ESR中取消零。 建议将其置于示意图中。
如果还有其他问题,请告诉我们。 谢谢!
BRS
卢西亚