This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2622:LM2622MM

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095138/lm2622-lm2622mm

部件号:LM2622

用于8V输出和500mA电流的电感器选择。

请提供输出电流计算和所需的输入电流计算。

如果可能,请提供无源部件/的建议零件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aditya,

    感谢您与我们联系。

    您能否提供输入和输出电压范围以及最大输出电流范围。 此外,切换频率也是必不可少的。 如果可能,请提供您的示意图以供查看。

    此致,

    布莱斯