This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:这是否是此IC上I2C的正常行为? 在从第7位过渡到第8位时,SDA上的噪声似乎会激增。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094403/lp5523-is-this-a-normal-behavior-for-i2c-on-this-ic-there-is-a-spike-of-noise-on-sda-seemingly-on-the-transition-from-bit-7-to-8

部件号:LP5523

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    从LP5523从属侧进行的数据传输是否有效? 请利用逻辑分析器进行双重检查。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经能够读取写入两个LP5523从属设备的寄存器,它们都匹配,但只有连接到第一个从属设备的LED按预期工作,连接到第二个LP5523的LED不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:  

    如果从两个LP5523从属设备读取了正确的数据,我假定I2C通信工作正常。 请检查异常LP5523的电源和启用顺序。

    此致,

    亚伦