This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:一些规格检查

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094962/tps65150-some-spec-check

部件号:TPS6.515万

您好,

我想知道,低于 I (DLY1)/I (DLY2) R (FDLLY)的最小和最大条件是 基于TA =–40°C或85°C

如我所知 ,在正常硅 特性中,最低规格3uA/250kohm应在低温 –40°C条件下,

7uA/650kohm 应在低温85°C条件下,对吗?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    对于电阻(R (FDLY),低温应提供较低的电阻,高温应提供较高的电阻。 请注意,此电阻变化是在温度和工艺上指定的。 对于进入延迟电容器的驱动电流,我找不到任何数据来显示它如何随温度变化,但数据表中的此规格也超过整个-40C至85C,以及工艺角。

    此致,

    辽卡