This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:NC是否接地或浮动

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094887/uc1834-sp-should-nc-be-grounded-or-floating

部件号:UC1834-SP

您好,

我们正在设计中使用此部件,并想了解是否需要将任何NC端子接地?

谢谢!
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam,

    您是否询问是否要将它们接地,因为它们是浮动金属,或者它们是否需要接地?

    谢谢!
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    我想知道将浮动金属接地是否有任何好处,或者NC端子接地是否有任何缺点/风险/没有接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam,

    通常,对于 进入太空的系统而言,这对地面浮动金属非常有利
    这些引脚未连接到芯片,因此可以根据需要接地。

    谢谢!
    丹尼尔