This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:当VDD和SENSE1有效且MR被拉高时,复位输出保持在低位。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091841/tps3808-reset-output-is-being-held-low-when-vdd-and-sense1-are-valid-and-mr-is-pulled-high

部件号:TPS3808

下面是TPS3808电路的示意图:

开机顺序是首先使用vsys_3V3,然后是~1s延迟,然后打开vsys_SW3V3。  两个电源的斜坡时间大约为10ms。  我发现在使用此电路构建的某些主板上,复位信号会出现故障。  故障原因仍在调查中。  但稳态结果是VDD和SENSE1均为3.3V,但复位较低。  请参阅以下示波器图片:

蓝色线为VDD,粉红色线为SENSE1。  释放复位后500微秒,某些东西会导致复位再次被拉低。  这是您在t=0时看到的小正脉冲。  原因尚待确定。 但是,在~14毫秒延迟后,重置将再次释放,并保持大约10毫秒的释放状态。  10毫秒后,重置被拉低(同样,原因未知),这次将永久保持这种状态。  我没有任何锁定电路连接到复位信号。  VDD和SENSE1均大于3.3V,因此我希望释放RESET。  您是否知道任何可能导致IC保持低复位的情况?  没有外部电路可以容纳它。  

扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    我很乐意为您提供帮助。 在此序列中,您是否尝试过探测RMR针脚?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse,

    是的,RMR引脚被拉高。  我设置了一个在下降边缘触发的示波器,但它从未触发。

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack,

    我将在我的EVM上测试您的配置,并运行一些模拟,然后返回给您。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack,

    很抱歉耽误您的时间,我已使用您的配置在EVM上运行了模拟,但我没有看到您的问题。  

    您是否有其他信息?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse,

    我没有更多信息。  您是否知道内部任何可能导致/reset输出出现锁定行为的信息?

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack,

    TPS3808内部没有任何闭锁组件。  

    只是为了排除故障,您是否可以移除R48以帮助隔离问题。  

    SIB_porn还连接到哪里?

    最后,有多少主板会受到此问题的影响?

    杰西