请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS7A88-Q1 您好,
如何找到TPS7A88-Q1设计的稳定性区域,例如输出电容所需的最小ESR?
谢谢!
罗伯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如何找到TPS7A88-Q1设计的稳定性区域,例如输出电容所需的最小ESR?
谢谢!
罗伯特
您好,Robert:
此设备最适合与陶瓷电容器(通常具有极低的ESR)配合使用,因为它们现在已成为行业标准。 即使所选输出电容器的ESR为0Ω Ω,此设备也应保持稳定。 谢谢!
此致,
Srikanth