This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421EGEVM-156:使用TPS3421评估板评估TPS3420

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3421EGEVM-156, TPS3420, TPS3421, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095189/tps3421egevm-156-using-tps3421-evaluation-board-to-evaluate-tps3420

部件号:TPS3421EGEVM-156
主题中讨论的其他部件: TPS3420TPS3421TPS3422

根据《TPS3421EGEVM-156评估模块手册》,可通过删除R1和R2并将TS对地短路来修改评估模块以评估TPS3420。 根据图6, RST应保持低电平,直至PB1释放并变为高电平。  

进行修改后,我看到RST在按钮保持的持续时间内不会保持低电平,而是 在400毫秒后保持高电平,这是TPS3421 (而不是TPS3420)的预期行为。

这是TPS3420模式中评估模块的预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn您好,

    是的,400ms重置脉冲宽度仅适用于TPS3421和TPS3422。 TPS3420在PB1和/或PB2先保持7.5秒后释放时取消断言重置。 满足条件后,将立即执行重置取消断言。 为了安全起见,请仔细检查您使用的是TPS3420,也请探查TP1和TP2,以 确保按钮不会意外释放。 我还将在EVM上测试TPS3420,并在我的一侧进行检查。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:  

    我正在使用 TPS3421EGEVM-156评估模块,该模块装有TPS3421。 根据EVM产品说明和用户指南,可以对其进行修改以评估TPS3420。  由于当前的库存情况,我无法获得用于评估的TPS3420,这就是为什么我要使用TPS3421 EVM评估TPS3420

    我正在测量重置引脚, 并且重置持续400毫秒。 自动重置取消断言是我尝试测试的问题。  

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn您好,

    遗憾的是,如果您 将TPS3421EGEVM-156中的TPS3421替换为TPS3420,则用户手册第7节中概述的步骤仅提供这些步骤。 必须删除R1和R2,因为TPS3420的PB1和PB2与TPS3421的PB1和PB2具有不同的体系结构。  

    杰西