主题中讨论的其他部件: TPS3420, TPS3421, TPS3422
根据《TPS3421EGEVM-156评估模块手册》,可通过删除R1和R2并将TS对地短路来修改评估模块以评估TPS3420。 根据图6, RST应保持低电平,直至PB1释放并变为高电平。
进行修改后,我看到RST在按钮保持的持续时间内不会保持低电平,而是 在400毫秒后保持高电平,这是TPS3421 (而不是TPS3420)的预期行为。
这是TPS3420模式中评估模块的预期行为吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据《TPS3421EGEVM-156评估模块手册》,可通过删除R1和R2并将TS对地短路来修改评估模块以评估TPS3420。 根据图6, RST应保持低电平,直至PB1释放并变为高电平。
进行修改后,我看到RST在按钮保持的持续时间内不会保持低电平,而是 在400毫秒后保持高电平,这是TPS3421 (而不是TPS3420)的预期行为。
这是TPS3420模式中评估模块的预期行为吗?
Katelyn您好,
是的,400ms重置脉冲宽度仅适用于TPS3421和TPS3422。 TPS3420在PB1和/或PB2先保持7.5秒后释放时取消断言重置。 满足条件后,将立即执行重置取消断言。 为了安全起见,请仔细检查您使用的是TPS3420,也请探查TP1和TP2,以 确保按钮不会意外释放。 我还将在EVM上测试TPS3420,并在我的一侧进行检查。
杰西
您好,Jesse:
我正在使用 TPS3421EGEVM-156评估模块,该模块装有TPS3421。 根据EVM产品说明和用户指南,可以对其进行修改以评估TPS3420。 由于当前的库存情况,我无法获得用于评估的TPS3420,这就是为什么我要使用TPS3421 EVM评估TPS3420
我正在测量重置引脚, 并且重置持续400毫秒。 自动重置取消断言是我尝试测试的问题。
Katelyn