This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.032万:导轨故障重置问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094822/ucd90320-rail-fault-reset-issue

部件号:UCD9.032万
主题中讨论的其他部件:UCD9.016万

您好,  

客户已尝试在 UCD9.016万和UCD9.032万中正确编程故障条件和响应。 简而言之,对于任何轨道上的UV或OV,他们希望故障响应也能够关闭所有其他选定的轨道。 它们可以正确触发故障条件和响应,但却是最后一个部分:UV箱的故障恢复/重新启动。 理想情况下,与其他故障情况一样 ,它们希望能够持续重新启动,但在UV情况下,此选项灰显且不可选择,如下所示:

我在数据表中看到UV故障选项不可用,您能否帮助解释 此选项不适用于UV故障的原因?  

谢谢!  

Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于UV故障,不会 连续重试。 除非导轨通电并达到其电源状态,否则不会考虑成功重试UV故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Yihe!

    因此,在这种情况下,唯一的方法是通过清除故障来重新启动以这种方式发生故障的导轨,对吗?

    我要附上一些最新DPM设置的屏幕截图,我希望您可以验证此设置是否能执行我认为可以执行的操作。 对于特定导轨,请说Rail 1:POS0V8C_FE0, 其设置如下所示。

    我期望发生的情况如下:

    如果导轨1存在输出电压欠压故障,则所有其他导轨也将关闭,如"排序"和"故障响应"屏幕中所设置。 然后,由于选择了"不重新启动"选项,滑轨将不会再次尝试自行启动。 相反,由于在第三个图像中启用了重新定序,此滑轨及其所有故障关闭从属设备(在此情况下为所有其它滑轨)将在短暂延迟后重新定序。 在第4幅图像中将"Max Re-Sequences"(最大重序列)设置为"Unlimited"(无限)时,如果出现持续故障,我还希望连续发生序列,两次尝试之间的延迟为960毫秒,这也在第4幅图像中进行了设置。   

     

    1. 导轨1排序配置屏幕

     

    1. 油轨1故障响应配置屏幕

     

    1. 导轨1电压过低故障响应"Edit"(编辑)屏幕

     

    1. Resequence Configuration (重新排序配置),在Global Settings (全局设置)下,Misc.  

     

     

    能否告诉我我我的期望和设置是否相符?

    谢谢!  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的理解是正确的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了——再次感谢Yihe!


    最佳,  

    Delaney