主题中讨论的其他部件:UCD9.016万,
您好,
客户已尝试在 UCD9.016万和UCD9.032万中正确编程故障条件和响应。 简而言之,对于任何轨道上的UV或OV,他们希望故障响应也能够关闭所有其他选定的轨道。 它们可以正确触发故障条件和响应,但却是最后一个部分:UV箱的故障恢复/重新启动。 理想情况下,与其他故障情况一样 ,它们希望能够持续重新启动,但在UV情况下,此选项灰显且不可选择,如下所示:
我在数据表中看到UV故障选项不可用,您能否帮助解释 此选项不适用于UV故障的原因?
谢谢!
Delaney