This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.571万:限制电池的放电电流

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095173/bq25710-limit-discharge-current-from-battery

部件号:BQ2.571万

团队成员,您好!

BQ2.571万可以读取充电和放电电流,并可以限制充电电流,但我不确定此设备是否可以限制放电电流。
此设备是否可以限制放电电电流?

锂离子电池的额定值为25W,最大电压为13.5V,但此电池  在启动时放电超过2A,因此客户无法满足UL 标准。

此致,
Koyo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koyo,

    蓄电池通过BATFET及其车身二极管放电。 我们不调节(或限制)放电电流。  

    此致,

    老虎