请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.571万 团队成员,您好!
BQ2.571万可以读取充电和放电电流,并可以限制充电电流,但我不确定此设备是否可以限制放电电流。
此设备是否可以限制放电电电流?
锂离子电池的额定值为25W,最大电压为13.5V,但此电池 在启动时放电超过2A,因此客户无法满足UL 标准。
此致,
Koyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员,您好!
BQ2.571万可以读取充电和放电电流,并可以限制充电电流,但我不确定此设备是否可以限制放电电流。
此设备是否可以限制放电电电流?
锂离子电池的额定值为25W,最大电压为13.5V,但此电池 在启动时放电超过2A,因此客户无法满足UL 标准。
此致,
Koyo