This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:VGTH回读

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094592/ucc5870-q1-vgth-read-back

部件号:UCC5870-Q1

大家好,

客户找到2种不同的计算 VGTH的公式。

哪一位客户应该使用,谢谢!

Andrew

VGTH = VADCDATA8×8

VGTH = DATA_OUT(十进制)×3.519mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您的联系!  我们的专家将于明天回复您。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    感谢您联系E2E。

    这两个公式实际上都需要从ADCDATA8寄存器代码计算门限值。

    Data_outh (十进制)×3.519mV实际上是VADCDATA8,而不是VGTH。 一旦他们解决了VADCDATA8,他们就可以将该值插入VADCDATA8×8中以获得VGTH。

    结合这两种公式,您可以简化为VGTH =(data_outh (decimal)×3.519mV)* 8

    此致,

    Andy Robles