This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议TI解决方案并验证其P2P是否与MC7815BDTRKG兼容

Guru**** 2599055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45, LM2940C, LM2940-N, LM340, TL780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093835/suggest-ti-solution-and-verify-if-it-s-p2p-compatible-with-mc7815bdtrkg

线程中讨论的其他部件:TPS7A45LM2940CLM2940-NLM340TL780

大家好,

建议使用TI解决方案,并从   上检查其P2P是否与MC7815BDTRKG兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Victor,  

    以下是所有P2P解决方案(减去TPS7A45)。  

     

    MC7800

    TPS7A45

    LM2940C

    LM2940-N

    LM340

    TL780

    AEC Q100

    输出选项

    固定输出

    可调输出,固定输出

    固定输出

    固定输出

    固定输出

    固定输出

    输出电流(最大值)(A)

    1.

    1.5

    1.

    1.

    1.5

    1.5

    VIN (最大值)(V)

    35.

    20.

    26.

    26.

    35.

    30.

    VIN (最小值)(V)

    7.

    2.1

    6.

    6.

    7.5

    7.

    输出电压(最大)(V)

    24岁

    20.

    15.

    15.

    15.

    15.

    输出电压(最小值)(V)

    5.

    1.5

    5.

    5.

    5.

    5.

    固定输出选项(V)

    5,6,8,9,12, 15,18,24

    1.5 ,1.8 ,2.5 ,3.3

    5,9,12,15

    5,8,9,10,12, 15.

    5,12,15

    5,12,15

    启用

    是的

    电源正常

    输出电容器类型

    非陶瓷

    陶瓷

    非陶瓷

    非陶瓷

    无盖,陶瓷

    无盖,陶瓷

    PSRR @ 100KHz (dB)

    38.

    54.

    48.

    50岁

    噪声(uVrms)

    240

    35.

    150

    150

    40.

    75

    精确度(%)

    4.

    2.5

    5.

    2.5

    1.

    VDO (典型)(mV)

    2000年

    300

    500

    500

    2000年

    2000年

    IQ (典型值)(mA)

    3.2

    1.

    10.

    10.

    8.

    5.

    热阻 θJA (°C/W)

    15.

    28.

    23.

    23.

    24岁

    23.

    最小包装面积(mm2)

    40.14

    45.89

    46.5328

    16.

    45.5

    88.392

    包装类型

    TO-220,TO-252,DDPAK/TO-263

    DDPAK/TO-263,SOT-223

    DDPAK/TO-263,TO-220,TO-220

    DDPAK/TO-263,SOT-223,TO-220,WSON

    DDPAK/TO-263,SOT-223,TO-220,TO-220

    DDPAK/TO-263,TO-220

    谢谢!  

    McKyla