This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:建议的PTC值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094770/bq2980-recommended-ptc-value

部件号:BQ2980

您好,

建议的PTC值是多少? (我在数据表中没有看到它)

是否有任何计算公式来处理特定温度? 请在数据表中标记相关段落。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eyall,

    我们没有建议的PTC值。 您要求的公式是分压器公式。 CTR引脚的高电平输入介于0.4V和1V之间,RPULL_UP的值为1.5 ,5或8 mOhm。 RPULL_UP的值在出厂时已配置。 还有一个表格显示了电压中心在VDD上的有效上拉电阻(图7-5),可帮助您为您的应用选择合适的PTC值。

    请记住,CTR的逻辑高阈值因VDD而异,因此PTC可能不是实际应用。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    Rpull_up可以是3个出厂配置的不同值,每个值可以产生不同的PTC,因此有3个可能的不同电压分压器,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eyall,

    正确。

    请记住,当前生产中没有启用Rpull_up的部件号。 您必须与我们的销售团队讨论订购定制部件的事宜。 如果您能够获得自定义零件,您可以选取Rpull_up的值。

    谢谢!
    Caleb