This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.732万:正在查找靠近STC3100的电池显示器更换件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094863/bq27320-looking-for-a-battery-monitor-replacement-close-to-stc3100

部件号:BQ2.732万
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561

你好

我有一个工作设计,需要 用新的零部件替换当前零件(STC3100)。 我正在寻找  功能接近STC3100的产品。

此应用程序是一款手持设备,由一节1.865万电池供电,通过USB充电,并配有LTC4067充电器。  充电电流为500mA。

您是否会推荐使用与上一部件最相似且最容易更换的TI电池监视器?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供一些系统规格,如用于该应用的系列/平行单元数量,化学等?

    您是只查找一台显示器(如所链接的STC部件)还是测量? BQ27z561可用于单细胞应用的库仑计数,您无需使用测量功能。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。  

    规格适用于1s1p电池。 单节 锂离子电池组,无集成热敏电阻,3.7V,2800mAh。 仅通过 I2C来查看监控,因此BQ27z561 非常适合。  遗憾的是 ,BQ27z561似乎在大多数分销商中大多缺货。  

    此致,

    Kacper。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,目前许多产品的交货周期都很长。 您应该能够使用许多单细胞量表,只需检查TRM中您想要的寄存器(如PassedCharge),因为您不是在查找测量本身。所选的量表除了它报告的已通过电荷的寄存器之外,并不重要。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html#p1152=Single%20Cell&p338=Li-Ion/Li-Polymer&p199=I2C

    此致,

    Wyatt Keller