This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823和amp;TPS3802&TPS3831:3831:哪一个是替换MAX811的最佳选择?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3831, TPS3802, TLV840, TPS3824, TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093341/tps3823-tps3823-tps3802-tps3831-which-one-is-best-choice-to-replace-max811

部件号:TPS3823
线程中讨论的其他部件: TPS3831TPS3802TLV840TPS3824TPS3704

各位专家,您好!

我的客户想要通过针对针插座更换MAX811,但我们都知道没有 插入式更换。

但是,我发现 TPS3823和TPS3802和TPS3831 是用相同功能替换MAX811的好选择。 我有一个问题,

1.哪一个是替换MAX811的最佳选择?

 TPS3823,TPS3802和TPS3831之间有何区别?

期待您的回复,非常感谢!

巴西,

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gordon,

    我很乐意为您提供帮助。

    1) 对于MAX811,我建议改用TLV840。 它具有与MAX811相似的Vthreshold范围,手动复位,更高的精度以及可调节的复位延迟。

    2) TPS3823具有一个具有MR引脚双重置功能的看门狗。 TPS3831也很适合MAX811,但它仅采用X2SON -4封装。 最后,TPS3802仅支持Vth 2.64V和2.93V。

    如果您拥有准确的MAX811部件号,我可以给出更准确的建议。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您的快速响应,我的客户在下面有一个新的请求:

    我们是否为MAX6318LUK26DX-T配备了合适的插座? 我发现TPS3824具有相同的功能,相同的引脚输出,但 只有200ms延迟时间。 我的客户选择 MAX6318LUK26DX-T,因为 延迟时间为1.6秒。

    实际上,我的客户需要保持500 毫秒以上的高电平润滑器复位,以确保电源启动时间。

    巴西,

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon,

    我们的P2P解决方案是TPS3824,它也提供1.6秒的延迟。  

    设计美观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud:

    感谢您的快速回复。 似乎等于0.2秒的延迟时间不是指1.6秒(看门狗超时)

    TPS3824:

    MAX6318LUK26DX-T:

    巴西,

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gordon,

    您回答正确。 我们仅提供25和200毫秒重置延迟选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud:

    谢谢! 我发现TPS3704是一个很好的选择,但我们只提供四通道插座。 那么,您的延迟 时间是否超过0.5秒? 谢谢。

    巴西,

    戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gordon  

    让我们通过邮件讨论。  

    此致

    Trailokya