This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:在电池处于负载状态下获取SOH值

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095085/bq35100-getting-soh-values-with-batteries-under-load

部件号:BQ3.51万

大家好,

我正在使用LiMnO2电池(CHEMID 0616),因此我想使用SOH模式。

正如我从之前的帖子中了解到的,BQ3.51万只能在蓄电池电压放松且只有最小负载时在SOH模式下测量SOH。

遗憾的是,我的应用程序设计为 连续负载,无法关闭。

在所有测试中,SOH的值都非常低。 如果我将'Max Load'(最大负载)参数降低到5mA,我只能使其高于0 %。

更改任何其他气体测量参数(如TERM Voltage [终端电压]或Cell Voltage [电池电压])均不会产生任何影响。

是否有任何方法可以为负载条件下的SOH获取更合适的值,例如操纵存储的化学曲线的化学参数?

此致,

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    仪表需要处于放松状态,以便OCV测量找到SOH。 这是因为仪表设计为非常低的功率,因此在两次测量之间,我们对蓄电池SOH一无所知。 该仪表不是为恒定负载应用而设计的,它需要一些时间才能获得未加载的清洁OCV。 如果我们在醒来时知道自己在DOD曲线上的位置,那么我们可以根据电池的内部电阻进行调整,但我们在唤醒时不知道DOD,因此我们无法更正OCV。

    此致,

    Wyatt Keller