This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:压缩机配置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094943/lm5035-comp-configuration

部件号:LM5035
主题中讨论的其他部件: UCC2.58万

大家好,

以下是我们将在此处联系到您的应用程序。

我的CTM要将LM5035用作50 % 占空比半桥LLC的开环控制器,例如我们的UCC2.58万,以获得更大功率。

以下两个问题可以帮助您解决:

问题1:如果在没有反馈环路的情况下使用LM5035有任何明显的风险?

问题2:如果LM5035可以在开环,'浮动补偿'或'将补偿器连接到GND'下使用,那么此处哪一个是正确的选择?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:

    问题的答案:

    问题1:如果在没有反馈环路的情况下使用LM5035有任何明显的风险?

    [ans]:没问题。 由于LM5035包括SR驱动器,因此与UCC2.58万相比,该控制器的功率相当高。  

    问题2:如果LM5035可以在开环,'浮动补偿'或'将补偿器连接到GND'下使用,那么此处哪一个是正确的选择?

    [ans]:将COMP连接到GND,以便将0-mA输入电流镜像,从而产生最大(50 % x 2)占空比。

    此致,

    Steve M