This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.601万:PG引脚是否可以通过RC网络连接到GND?

Guru**** 2537950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094523/lmr16010-could-pg-pin-connect-to-gnd-through-rc-network

部件号:LMR1.601万
主题中讨论的其他部件:TPS5.436万B

你好,团队成员

我的客户在以前的项目中使用了TPS5.436万B,并且面临着短缺问题。

我们正在考虑将其替换为LMR1.601万,该产品目前已为客户提供容量。 (此应用仅需要500mA输出电流,因此1A设备也足以满足其需求。)

TPS5.436万B PIN OUT与LMR1.601万几乎相同,但PIN6除外。 TPS5.436万B在接下来的工作中使用外部RC在其阴道设计中添加环路补偿。

但是,如果我们将TPS5.436万B替换为LMR1.601万,则PIN6将为PG引脚。  

我的问题是:

  1. 我们是否可以在不更改PCB和电阻器/电容的情况下,将TPS5.436万B直接替换为LMR1.601万?
  2. 将PG连接到RC网络是否存在任何潜在风险?
  3. 我们能否通过电阻器将PG引脚直接连接到GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    无需更换印刷电路板即可更换,但  如果您不想更换输出电感器和电容器,则需要更换RT。

    您仍需要更换其中一个反馈电阻器,因为两者的参考电压(0.75V与0.8V)不同

     PG没有问题,只是因为它需要上拉电阻而无法工作。您可以通过电阻器拉至GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    明白了。 感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    我将关闭此问题,如果您有进一步的问题,您可以重新打开它。

    谢谢