This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.513万:正极轨上的纹波

Guru**** 2766465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094768/tps65130-ripple-on-positive-rail

部件号:TPS6.513万

我已经使用 TPS6.513万构建了原型PCB,但我看到正极轨上有很多噪音。

由于它为模拟音频电路供电,我需要尽可能降低噪音。  

输入来自实验室电源的5V,输出在30mA时为+/-12V。

---

这是我最初构建的原理图。 正极轨上噪音很大。

---

我可以 通过执行以下操作降低噪音:

-将正向馈电电容器提升至100pF  

- 短路R21

- 在输出上创建含铁氧体焊缝的LPF。

---

以下是示波器的外观(通过带接地弹簧的输出10uF盖测量)

部件:

-默认 情况下,所有上限为50V X7R,对于小于100nF的值,所有上限为50V NP0。

-电感器: NRS4018T4R7MDGJ

- LPF电感器: FBMH3225HM601NT

---

有什么建议如何降低这种纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于噪声敏感的应用,如音频,我们建议将PSP/PSN (引脚9和11)连接到GND,以使转换器保持恒定频率PWM模式。 这应能将上述示波器图解中的纹波噪声提高适当的量。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我以为我可以让它们浮动以禁用 PSP/PSN, 但将它们接地可解决问题。