This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2843万:如何在实验室中成功焊接这款小巧的DSBGA部件?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090671/tps62843-how-to-succeed-on-soldering-this-tiny-dsbga-part-in-the-lab

部件号:TPS6.2843万

尊敬的各位:
我正在努力将这一极小的部分成功地焊接到我的原型上,并利用我有限的实验室可能性。

那么,焊接被高估了,那么最大的问题是如何将IC放在PCB上。

请不要开始笑... 我想,您知道程序:

你有这个漂亮的带子,里面有明亮的银芯片,你小心地打开带子,然后从它中取出一个IC。 更好的说,芯片会弹出来 ,如果你幸运的话,你可以在非常干净的桌子上找到它。
然后你拿你最好的扭结,拿IC。 毫无疑问,这一切都是由两个突起而来的。 所以,你想把它转过来。 这是IC开始跳转的时刻,就像一个跳蚤...

假设,这个东西在你桌子的另一个干净的地方,这一次,有隆起的缺点,现在你必须找到隆起1的标记…这个漂亮的暗点…但表面是银色的,反射的,所以如果你的显微镜有灯,你只能看到黑色。 来自侧面的光源必须是,哦,是的! 有一个点(至少我认为是这样),但芯片必须旋转90度,才能正确放置。 是的,你猜这是非常好的:又有了,跳跳蚤。  

当您再次拿到并找到该点时,(在您从条带中取出的第一个芯片上, 或者在第三次,因为跳蚤从你的桌子飞走了),你用拧结器把它拿在正确的地方,焊膏是干的,芯片不再粘在它上。 如果它不能粘住,回流炉会把它吹出位置(我也有这种经历)。
如果你有一只稳定的手,你就能成功地把跳蚤 放在正确的地方。 你不这么做的机会是非常大的,当然,你带着(或者IC)一些粘贴,你需要重新开始所有的事情。

真空,就是这样,是的,我需要真空!
但是...提示太大了。
于是,我给了一个小小费,成功地把芯片从条带中取出来(避免跳跳蚤,躺在 桌子上看着天花板等)。
有了它,正确的位置,现在停止真空,让芯片下降,给它一个好的钩来修复它,是的!…是的?…嗯…不,芯片不在那里,但仍然在真空尖端… 或已停机,但在侧面...

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!

现在,如果你不知道这一点,那是因为你有正确的工具和技术来做这件事。

请告诉我你是怎么做的!!!

此致,
还有来自实验室地面上所有跳蚤的问候...

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustavo,

    请参阅下面的焊接设置:

    要焊接微型IC起搏器,我们将EVM放在热板上,通过镊子将IC固定在PCB上的所需位置,并借助热气枪焊接IC。 只需一个小尖端,不要在印刷电路板垫上使用额外的焊料,只需使用热气枪熔化IC下方的焊珠,然后将其放在印刷电路板上。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustavo,

    有一篇文章可供您参考,以了解烙铁头:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/qfn-soldering-tips-and-tricks

    我希望这会有帮助。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sneha,感谢您的友好回复!
    我现在正在旅行,在4月底之前无法遵循您的建议,但我想问另一个问题:

    IC凸块在什么温度下融化?

    如果我按照您的建议首先焊接DSBGA,那么我是否能够在回流炉上焊接其余组件?
    由于印刷电路板非常薄,我使用熔融温度低的焊锡膏(No-Clean 57.6 T4 0.4 - 138°C熔融材料)。 165°C保持)
    还是最好把所有的东西都放在盘子上? 我很害怕,要花很长时间,我可以用热量来破坏IC。

    或者,可以先将所有部件与烤箱放在一起,然后再使用烤盘放置DSBGA?

    以下是放置DSBGA的部分:

    非常感谢你们的帮助!

    祝你度过美好的一天。

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustavo,

    您应该将加热板的温度设置为小于200度,将热风枪的温度设置为约200-250度,我想这应该有助于IC凸块的熔化。

    我建议先在烤箱中焊接其余组件,然后再在加热板中焊接IC。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Sneha!
    在5月的第一周,我会这样做,然后与您建立融洽的关系,取得成功!

    此致。

    Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustavo,

    好的。 感谢您告诉我。  

    祝您好运!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gustavo,

    我现在将关闭此线程。 如果您有任何其他问题/意见,请随时在下面发表意见。

    谢谢!

    此致

    Sneha