This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8501万-Q1:有关输出短路期间转换器行为的说明

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095006/tps628501-q1-clarification-about-converter-behavior-during-short-circuit-on-output

部件号:TPS62.8501万-Q1
主题: TPS62.8501万中讨论的其它部件

您好,

在TPS62.8501万-Q1的数据表中,有以下有关输出短路保护的说明:

因此,据我所知,在短路情况下,高侧MOSFET会关闭,并会在电流降至低侧MOSFET的电流限制以下后再打开。 当HS MOSFET打开时,没有电源供应到短路时,这种情况始终会发生。 =>因此,在输出短路期间,变频器不会关闭其输出。  

在TPS62.8501万的输出上直接应用硬短路(小于50mOhm)时测量以下。 转换器不会关闭。  这是否是正确/预期的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florin:

    感谢您的提问。

    对 我来说,波形看起来不错。

    如数据表中所述,该器件不会关闭,但它只会尝试在一个周期内限制输出电流值,每当达到电流限制时,就会关闭高侧FET。

    如果您还有其他问题,请再次询问。

    谢谢!

    Stefano