This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.86万:压缩网络传输功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094955/ucc28600-compesation-network-transfer-function

部件号:UCC2.86万

大家好,

我的客户从本文中发现了一个误解: 使用TL431进行补偿设计对于UCC2.86万,Vcomp/is传输函数是使用(9)中的is (次要侧平均电流)得出的。但函数(8) IP=n*is是峰值电流关系。 如果我们使用平均电流,则应与工作电流D相关

我们应该使用辅助侧峰值电流还是平均电流来计算转换函数?

巴西

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    您可以在应用注释中引用方程式2,它使用IP的平均值 ,因此方程式8不使用峰值电流关系。