This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200-EP:工作温度问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094707/tps7a7200-ep-operating-temperature-question

部件号:TPS7A7200-EP

大家好,

由于电源限制,我们正在考虑使用TPS7A7200QRGWREP代替TPS7A7200RGWT。 虽然两个零件在几乎所有方面都相同,但我看到的唯一显著差异是最小接点温度和存储温度。 与TPS7A7200RGWT (结温范围为-55°C至160°C)相比,TPS7A7200QRGWREP的结温范围为-40°C脚趾150°C

  1.  工作虚拟结点温度和工作温度之间的差异是什么?
  2. 这是否会对设备的操作方式产生任何影响?
  3. 如果两个调节器的工作温度相同,为什么数据表的绝对最大额定值表中定义的存储和工作温度不同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         对于此设备,工作温度和工作结温(TJ)是同义词使用的,指的是相同的东西。 由于这两种设备的ABS最大TJ额定值不同,请确保应用不会违反这些额定值。 EP和非EP版本 通常采用不同的材料制造和/或不同的测试 ,因此可能具有不同的额定值。 谢谢!

    此致,

    Srikanth