请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2897A 你(们)好
我的设计几乎 与PMP6547相似,输出为12V 9Amps。
如果输出端连接满负载,直流-直流转换器不启动。 接通变频器电源后,我们可以连接全负载,而不会出现任何问题。
需要改变什么?
RDEL为7.68K欧姆
Ron为75K欧姆
Roff为75 K欧姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的设计几乎 与PMP6547相似,输出为12V 9Amps。
如果输出端连接满负载,直流-直流转换器不启动。 接通变频器电源后,我们可以连接全负载,而不会出现任何问题。
需要改变什么?
RDEL为7.68K欧姆
Ron为75K欧姆
Roff为75 K欧姆