This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:直流-直流转换器在满负载连接的情况下未打开

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094898/ucc2897a-dc-dc-converter-not-turning-on-with-full-load-connected-condition

部件号:UCC2897A

你(们)好

我的设计几乎 与PMP6547相似,输出为12V 9Amps。

如果输出端连接满负载,直流-直流转换器不启动。 接通变频器电源后,我们可以连接全负载,而不会出现任何问题。

需要改变什么?

RDEL为7.68K欧姆

Ron为75K欧姆  

Roff为75 K欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1) 检查LineOV和Line UV引脚。

    (2)确保C_BIAS足以启动。 如果不是,则添加  C_BIAS的值。