This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1194万-Q1:QA未找到任何输出

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093666/tps61194-q1-it-has-no-output-found-by-qa

部件号:TPS6.1194万-Q1
主题:TPS6.1194万中讨论的其它部件

您好,,先生

TPS6.1194万应用于我们的触摸显示屏上的背光,  

输入12V,输出18V电流重新密封47k // 62K,90mA电流输出。

QA SAW没有输出"LDO"到GND的引脚2为20欧姆,或"ISET"到GND的引脚10为10欧姆,  

更换坏芯片后,它仍能正常工作。

任何人都建议我们如何改进它,原理图如下所示。  

谢谢!

致以最诚挚的问候,

PZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,这些装置以前在工作,似乎会受到某种程度的损坏,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter

      查看原理图后,根据400kHz频率和6.2uF电感器,电流波纹应该相当大。  因此,有一个建议是将电感器增加到22uH。 问题是否会重复出现? 您可以首先采取此措施,看看是否有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    我们已向客户发运了数千件产品, 工厂QA部门目前发现1 % 未通过测试。

    我们会将电感器值更改为22uH (除了15uH)。是否需要更改其他内容。  

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,我们是否可以将Fest频率从400kHz更改为1200KHz,而不是更改电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter

      是的,增加频率也有利于电流纹波。 1.2MHz正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter

     如果没有其他问题,我想结束这个主题。谢谢