This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:同步问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094287/lm5170-q1-sync-issue

部件号:LM5170-Q1
在“线程: LM5170”中讨论的其它部件

大家好,

我的客户正在使用LM5170-Q1的SYNCOUT信号为 下游LM5170-Q1提供外部时钟信号,如下图所示(完全控制2相升压)。

   

当输出负载增加到重负载时,COMP和斜坡信号将变得不稳定。

CH1:COMPCH2:VINCH3:斜坡

上游LM5170-Q1的SYNCIN和SYNC OUT信号均为120kHz。

CH1:SYNCINCH4:SyncOut

如果客户选择 通过自己的OSC电阻器设置下游LM5170-Q1的频率,PSU在重负载条件下可以正常工作。

请帮助您提供有关此问题的见解,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您与我们联系。 我需要有关配置的更多信息。

    功率级是否仅由LM5170_2控制? LM5170_1的用途是什么? 如有可能,请分享完整的示意图。

    您能否告诉我两个波形中的其他通道是什么?

    谢谢!

    银松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinsong:

    客户 计划将 其设计从最初的4相改为2相,因此 他们只需将SS引脚连接到GND以验证工作台上的功能,即可禁用LM5170_1。 客户不愿意分享原理图,因为它是保密的。

    第一个波形中的剩余通道(CH4)为输出电流。

    在第二个波形中,CH2是电感器电流,CH3是OSC引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    感谢您提供信息。

    根据 数据表部分8.3 的建议,SYNCIN时钟脉冲宽度应在100ns到500ns的范围内。 请更改此设置并查看是否有帮助。

    谢谢!

    银松