This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.0124万A:BPCap意外连接到3V3

Guru**** 2531660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094815/ucd90124a-inadvertent-connection-of-bpcap-to-3v3

部件号:UCD9.0124万A

您好,

我们在其中一个主板设计中出错,将BPCap旁路电容器连接到3V3,从而使UCD9.0124万A引脚连接到3V3。

这显然是不正确的,但我有两个问题:

  • 从数据表来看,我认为它不会损坏组件,因为数据表显示任何引脚上的最大电压都是V33A+0.3V,您确认吗?
  • 尝试从Fusion GUI连接到组件时,发现设备未找到。
    这是原因吗?

此致,

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须修复此问题,因为BPCap是内部内核的电压。 向上拉3V3将不会让设备工作。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我知道,这不是我的问题,我们显然会解决这个问题。

    我问:

    ——设备是否受到了伤害?

    我们看到GUI没有找到设备,这是原因吗?

    谢谢!

    此致

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如上所述,如果您上拉3V3,设备将无法正常工作,因此GUI无法检测到设备。 我认为它没有损坏。 请修复并重试。

    此致

    Yihe