This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:静态负载时输出不稳定。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094088/lm5118-output-is-not-stable-with-static-load

部件号:LM5118

我有一个设计是基于一个看起来工作正常的楔形板,但在静态负载下,输出会以非常随机的方式变化。

设计采用48V直流输入和输出18V至24V直流(2A时)。  这将驱动LED的负载。 非常静态…

这种变化是通过一个板外DAC完成的,并在该设计上进行缓冲。

我在输入和输出上看到非常高的频率噪音,但它认为是由DC/DC引起的。

我不确定是不是它导致闪烁,低Hz范围约为2或2或2。

当我连接负载时,LED将在非常随机的rate.e2e.ti.com/.../Arina-24V-DC_2D00_DC-4Amp.PDF处闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您使用LM5118进行设计。  很抱歉,我们负责此部件的工程师目前不在办公室,您可能会在下周获得他们的支持。  

    这里我有一些简短的评论:

    • 示波器图片上显示的超高频噪音不应导致闪烁,因为它太快,人性化的眼睛无法检测到快速的频率亮度变化。  
    • 闪烁是亮度的相对低频变化。
    • 您能否在更长的时间范围内(例如1至10ms/div)监控输出电压,并将示波器的带宽打开至最小值1 (通常为20MHz)。  还可使用带短接地导线的探针来监控输出电压。   我们想看看电压是否波动。
    • 监测R11和R25之前的电压。
    • 断开LED负载,但使用E-load并通过监控负载电流和输出响应来运行分步负载测试。

    请分享测试结果。

    此致,

    有浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已经解决。  结果是,生成DAC以设置电压输出的控制板以及3.3VDC电源有问题,是由系统的其他部件提供的。  所有的噪音都来自它。

    在我的控制器上使用清洁板后,一切正常工作。  

    我认为现在就结束了。  

    感谢您拿起它并告诉我。